This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306TDCURQ1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128095/pca9306-q1-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1

I2C 总线转换器 PCA9306-Q1、VREF2上拉200k、如果5V 变为3.3V 电平、VREF1=3.3V、VREF=5V、请使用公式6计算得出的 Rmin =(5-3.3-0.6)/0.128 = 8.6k、但通常使用200K。 如何解释? 或10k 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用较小的电阻器可以工作、但不会改善任何情况、只会浪费功率、连接到 VREF1的电源必须能够灌入该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、200k 是一种通用用法。 1.8V 至3.3V 也可以使用200k、3.3V 至5V 也可以使用200k?

    另一个问题 VREF2需要100pF 电容器、 为什么需要100pF 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、200k 是一种通用用法。 1.8V 至3.3V 也可以使用200k、3.3V 至5V 也可以使用200k?

    另一个问题 VREF2需要100pF 电容器、 为什么需要100pF 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、200 kΩ 适用于所有情况。

    VREF2处的电容器是可选的、可以有任何值。 较大的值可消除更多噪声、但在上电时充电所需的时间较长(因为它是通过电阻器充电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200k 电阻器适用于 Clemens 所指出的所有电压。 在 EN 上添加电容器有助于稳定电压、因为它用于将基准电压传递到导通 FET 栅极。 有时、快速下降时间和闭合走线会影响 EN 电压、因此添加电容器会有所帮助、但也会影响加电序列。 使200k 电阻器通过更大的功率降低消耗、但确实可以为 EN 提供更好的偏置、但在大多数情况下、不需要它。 (自从支持此器件后,我只看到过一个需要使用较低电阻器的情况....)