This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在1.8V 至3.3V 转换时过压

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128223/pca9306-over-voltage-when-1-8v-to-3-3v-translation

器件型号:PCA9306

您好、专家

我的客户使用 PCA9306作为1.8V 和3.3V 电平转换器。 但1.8V 侧正在上升至意外的2.03V。 请提供一些建议。 谢谢。

原理图:

 

2.03V 波形不是预期的1.8V

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 使用一个200k Ω 电阻器将 EN 和 VREF2连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    先生们是对的。 EN 和 Vref2应短接在一起、以为器件提供电平转换功能。 目前、器件无法正常进行电平位移。

    -Bobby