This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:静音连接到 VIO?

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128276/tcan1051-q1-tying-silent-to-vio

器件型号:TCAN1051-Q1

大家好、

如果我只想让 CAN 收发器监听总线、但不想传输、我可以将 S 绑定到 VIO 吗? 我们是否有推荐的上拉电阻器值?

如果我们能够将 S 绑定到 VIO、我们是否可以通过将 TXD 绑定到 S 和 VIO 来获得任何针对噪声/EMC 的稳健性?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    是的、将 S 接至高电平将使收发器无限期地进入静音模式、如果这正是应用正常工作所需的全部。 使用1k 至10k 电阻即可。

    将 TXD 设置为高电平将提供更多的噪声保护、只是具有更强的已知状态上拉电阻、而不是收发器内部的上拉电阻、这是数十万欧姆的相当弱的上拉电阻。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett