This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:TCAN1051和 TCAN1057A 之间的共模范围差异

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128239/tcan1057a-q1-common-mode-range-difference-between-tcan1051-and-tcan1057a

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1

您好、专家、

我们正在帮助客户将 TCAN1051-Q1迁移到 TCAN1057A-Q1。 我们看到了下面的比较表。 这两个器件之间存在共模范围差异。 TCAN1057A-Q1 的范围较小。 我的问题是、

  • 收发器的较小共模规格范围有何影响?
  • 如果 TCAN1057A 上发生大于12V 的共模电压情况、TCAN1057A-Q1是否会触发某种保护机制? 还是会销毁 TCAN1057A?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    共模范围是 CAN 接收器可以正确解读 CAN 通信的电压范围。 在某些系统中、节点之间存在接地偏移、可能会使 CAN 帧的电压升高或降低。 如果 CAN 帧超出-12V 或+12V 范围、器件将不会被销毁或损坏、CAN 帧将无法正确解释。 CANH 和 CANL 的绝对最大电压决定了 CANH 和 CANL 引脚将损坏的电压电平。

    此致、

    Eric Hackett