This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:器件间传播时间变化

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128658/sn65hvd1176-part-to-part-propagation-time-variance

器件型号:SN65HVD1176

假设完全相同的输入驱动无限的 SN65HVD1176 RS-485收发器、并且单端输入从0变为3.3V、如果在示波器上测量每个驱动器的输出、那么输出上的第一次和最后一次转换之间的最长时间是多少?

在输入相同的情况下、我需要了解器件间传播时间变化、以验证我是否能够满足此器件的严格时序要求。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    工程师已收到此帖子的通知、并将在明天结束时作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    官方回答是6ns -但这种情况不太可能、并假设在同一个器件系列中同时出现了最大和最小时间(这不现实、因为温度会影响更大的时间)。

    不过、尽管如此、除了6ns 之外、我们还没有统计上具有显著意义的规格、因为这是最大值(10ns)-最小值(4ns)。 实际上、它取决于器件的系统设置-在25°C 时、器件之间不会有太大的变化-可能最大值约为1.5ns - 2ns、典型值可能小于1ns。 如果器件处于较冷的环境中、则所有器件最有可能在4ns 区域附近运行、并且在最接近10ns 的温度下运行、但这两个区域可能在器件之间具有更大的扩展范围。 这都是假设负载并联54欧姆+ 50pF 电容器-因此、如果 C 较高、它实际上可以增加输出时间、如果不是这样、任何微小的变化都可以放大

    您尝试在此应用中达到什么计时规格?

    您知道应用的环境温度范围吗?

    您是否知道 RS-485总线将如何加载到应用程序中?  

    。  

    请告诉我、因为如果我有这些信息、我可能会给出一 个低于6ns 的更好的教育猜测-但6ns 是我们保证的(在测试条件下-这可能与您的系统稍有不同)

    最棒的

    Parker Dodson