This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:EQN 引脚默认状态和 ESD

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128958/ds25br440-eqn-pin-default-status-and-esd

器件型号:DS25BR440

大家好、  

我的客户对我们的器件 DS25BR440有两个应用问题。

Q1:外部 ESD 二极管

在我们的 d/s 中、DS25BR440具有 ESD 保护功能、如果客户需要在这些 I/O 引脚上添加外部 ESD 二极管吗?

Q2:控制引脚默认状态

客户想要确认这些笔和 EQN 引脚的默认状态?

您能否根据这两个问题给出一些意见。

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    1)。 如果8kV ESD 满足客户要求、则无需额外使用外部 ESD 组件。 否则、客户可能需要添加额外的低寄生 ESD 保护组件。  

    2)。 预加重和接收均衡设置是 LVCMOS 两级信号。 这 取决于上电时这两个信号的状态。

    此致、Nasser