This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:连接错误"USB 集线器电源不足"

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, TUSB2036, PCM2903C, PCM2902C, TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128903/tusb2036-connection-error-usb-hub-not-enough-power

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件:PCM2906CPCM2903CPCM2902CTPS2044

您好!

使用 TUSB2036和 PCM2906C 配置定制板。 当连接到 PC 的 USB 端口时、会显示消息"USB HUB 的电源不足"、并且无法建立连接。
可能是因为我使用的是总线供电的 PCM2906C 吗? (是否应使用 PCM2903C?)

顺便说一下、当 TUSB2036在总线供电模式下运行时、PCM2906C 被识别。 当然、如果我这样配置、USB 会告诉主机它不会从 VBUS 汲取电流、因此我认为我不会收到错误消息。

连接到 TUSB2036的 PCM2906C 是由总线供电的器件、但是否可以通过使用不是的 PCM2902C 或 PCM2903C 来避免此问题?

不使用电源开关 TPS2044是因为有内置且始终连接在同一电路板上的器件(USB 编解码器 PCM2906C 和 USB-UART 转换 CP2101)、因此实际使用了5V 的 VBUS。 。
很抱歉、这个解释很难理解、因为没有电路图。 如果您需要原理图、我可以用私人邮件提供。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要电源开关或使用自供电设备。

    此致

    Brian