This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:共模电压限制

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128821/tmuxhs4412-common-mode-voltage-limits

器件型号:TMUXHS4412

您好!  

请参阅 下图。  

我们希望使用 TMUXHS4412同时支持 SFP+和 CSFP+模块。

对于 CSFP+、SFP+接口的3个控制信号(RS0、RS1、MOD)和1个 GND (Vee)信号用于10Gbps 通道。

使用 SFP+时、这些控制信号应拉高至+3.3V。 然而、根据数据表、TMUXHS4412的最大建议共模电压被限制在1.8V、而绝对最大值为2.5V。

由于 SFP+输入的 VIH 为2.3V、我的想法是将输入共模电压设置为2.4V、这超出了建议值、但低于绝对最大值。  

1) 1)您是否看到此类连接有任何问题?  

2) 2)在本例中、在建议范围之外工作会产生什么后果? 回想一下、这些只是控制输入、不会传递任何高速信号。 高速信号通过 DB0和 DB1端口路由。  

3) 3)能否将 DA0n 直接连接到 GND?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

      该多路复用器用于高速信号、而不是直流信号。 绝对不建议使用超出规格信号的直流电压。

    此致

    Brian