This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826 Etherne PHY 在无链路的情况下发送数据

Guru**** 2814795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125024/dp83826e-dp83826-etherne-phy-sends-data-without-link

器件型号:DP83826E

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 DP83826以太网 PHY 测试我们的定制硬件。  

我们测量了 RX 和 TX 线路上的信号、需要链路脉冲、但我们已经看到了数据传输、即使 PHY 没有链路。  

是否有办法将 PHY 配置为在发送数据之前等待链路?

此致、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    PHY 上的自协商是否被禁用? 除了默认设置外、您是否对 PHY 进行了任何寄存器配置? 您能否发送线路上存在的信号的快照?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用了与本标题中所述相同的 PHY 配置:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124225/dp83826i-no-ethernet-communication-possible-with-sitara-am243x

    应启用自协商、但如前所述、启动时自协商位为0、并在链路检测后切换。

    我将与执行信号测量的同事核实我们是否可以再次复制信号并为您提供快照。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这就是我们的同事衡量的结果:

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    寄存器0x468显示未启用自协商。  

    请尝试将 strap0 (引脚16)切换到模式0。 请告诉我结果。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有点困惑:

    按照有关引脚搭接的数据表、应将自举0设置为1以启用自动协商:

    如果我正确理解数据表、寄存器467h 显示了自举引脚的状态、其中 strap0似乎为1。 将该自举切换为0的目的是什么?

    我们目前正在使用的硬件专家来继续进行紧急的软件集成。 我们想报告这种行为、看看是否有相关说明、或者我们的硬件是否存在问题。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是数据表中的错误、将在下一个修订版本中修复。 Strap0应设置为0以启用自动协商、我们将在寄存器0x468的位[0]中看到这一点。 请尝试 向我发送寄存器0x468的读数。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将 Step0更改为0、寄存器转储现在看起来正常:

    PHY 3 Register Dump
    Register 0000 is: 3100
    Register 0001 is: 786D
    Register 0002 is: 2000
    Register 0003 is: A131
    Register 0004 is: 01E1
    Register 0005 is: CDE1
    Register 0006 is: 000F
    Register 0007 is: 2001
    Register 0008 is: 0000
    Register 0009 is: 0000
    Register 000A is: 0100
    Register 000B is: 040B
    Register 000C is: 0000
    Register 000D is: 401F
    Register 000E is: 0004
    Register 000F is: 0000
    Register 0010 is: 0615
    Register 0011 is: 0108
    Register 0012 is: 6400
    Register 0013 is: 2800
    Register 0014 is: 0000
    Register 0015 is: 0000
    Register 0016 is: 0100
    Register 0017 is: 0041
    Register 0018 is: 0480
    Register 0019 is: CC03
    Register 001A is: 0000
    Register 001B is: 007D
    Register 001C is: 05EE
    Register 001D is: 0000
    Register 001E is: 0102
    Register 0467 is: 00CE
    Register 0468 is: 2587

    禁用的自动协商是否是我们在前面提到的测试中测量信号的原因?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这说明 了您的问题。

    谢谢、

    David