This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要符合 ADAS1135至 IMX8MQ 连接要求的合适器件。

Guru**** 2929410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128101/i-required-suitable-part-for-the-requirement-of-interfacing-with-adas1135-to-imx8mq

主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774SN65LVDS4

我要求 TI 提供适合以下要求的器件。

  • 来自 ADAS 的数据会以 LVDS 流的形式将数据移回我们。 我们将 LVDS 转换为单端0-1.8V CMOSing (LVDS 至 CMOS 至 TTL 转换器芯片)。 它可能会进入 imx8中的端口。 它将需要转到其他一些同步串行端口。 一个 mx8将只转换数据并将其放入存储器中。  

它用于医疗应用。

我们之前在 ADAS1135和 IMX8MQ 处理器之间使用过 Intel Cyclone10 FPGA、由于供应链问题、我们计划移除 FPGA 并将 LVDS 至 CMOS 添加到 TTL 转换器芯片。

请建议符合我要求的器件。

此致、

Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    对于同步通信、您能否澄清每个通道的方向是否 与推挽应用中的 SPI 类似?

    如果是、我建议查看 SN74AXC4T774 (0.65V - 3.6V)和 TXU0304 (1.1V - 5.5V)(如果适用)。

    如果没有、我需要进一步澄清电平转换器的电源以及 接口类型/协议(例如:漏极开路 I2C、推挽 SPI)、数据速率、通道数/位数以及任何驱动强度要求、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您共享了总线收发器 IC、但我正在寻找一款能够将 LVDS 转换为 CMOS 再转换为 TTL 的芯片。  

    该差分 LVDS 输入对来自 ADAS1135传感器、芯片应将该 LVDS 转换为 CMOS 至 TTL、该输出可连接到 IMX8MQ 处理器。  

    请建议合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    很抱歉、我 理解您的问题、即  处理器和单端 LVDS 驱动器之间需要连接收发器/电平转换器。

      在不明确需要多少通道以及数据速率的情况下、我建议查看1.8V 应用的 SN65LVDS4、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我需要3通道器件型号用于将 LVDS 连接到 TTL/CMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    遗憾的是、市场上提供的大多数 LVDS 驱动器和接收器主要支持3.3V 信号、因为我们尚未发布具有更多通道的1.8V LVDS 器件(计划在明年年初推出)、目前不提供1.8V 的3通道器件。

    但是、我还建议使用3.3V LVDS 器件来满足通道要求;连接推荐的电压转换器、将3.3V 转换为所需的1.8V。  请参阅如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号、以进一步帮助实施、谢谢。

    此致、

    Michael。