This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:自动多次读取特定地址

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126046/dp83td510e-evm-reading-specific-address-several-times-automatically

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510EUSB-2-MDIO

大家好、  

我的客户现在希望使用 DP83TD510E-EVM 执行噪声测试。  

噪声测试将持续10分钟、客户想知道在此期间他们是否可以通过 USB-2-MDIO 自动读取 DP83TD510E 的特定地址30~600 μ s。

客户还想知道 位错误、以了解错误是否是由噪声引起的。

您能否帮助建议客户如何同时执行上述操作? 例如、是否有脚本可以执行它?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    可以通过将以下内容添加到.txt 文件中来创建 USB-2-MDIO 脚本:

    "

    开始

    //用于注释的双斜线

             //寄存器读取

       //寄存器写入

    结束

    "

    要回答第二个问题、可以在  寄存器0x12B、0x12C、0x12D 和 0x12E、0x12F 中读取 CRC 错误、 0x130。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢你的答复。 现在、客户可以指定特定地址并能够读取一次、客户希望知道他们是否可以自动执行多次。  

    您能否帮助创建可读取 特定地址大约600次的脚本?  

    或者他们只需要复制" ”600次?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的,他们只需复制 " " 600次。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如果客户只是复制并粘贴、则客户无法在特定时间段内阅读。  

    是否有任何脚本、以便客户可以在特定时间段(如每10秒读取一次)读取特定地址? 或者他们必须手动执行它吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    遗憾的是、使用 USB2MDIO 时、复制和粘贴脚本是唯一可能的方法。 如果这还不够、则必须使用其他一些自定义程序。

    谢谢、

    David