This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:在非 I2C 模式下、引脚11 (A0)可连接到1k Ω?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128446/tdp142-pin11-a0-can-be-connected-to-1k-ohm-in-non-i2c-mode

器件型号:TDP142

大家好、

请建议我回答两个问题。

Q1 数据表确保了引脚11 (A0)"当 I2C_EN = 0时、使引脚保持未连接状态。 "
    另一方面、折射原理图建议将该引脚连接到
   通过1千欧电阻器接地。

   当器件配置为 GPIO 模式时、该引脚能否通过 GND 连接到 GND?

 问题2. 我怀疑 DP 规格推荐 了 DP 连接器引脚13和14 (Config1和 Config2)  
    分别通过1Meg 欧姆电阻器连接到 GND。

   但是 、折射原理图建议 引脚14 通过 A 连接到 GND
   5兆欧姆电阻器、而不是1兆欧姆电阻器。

  5兆欧姆值是否正确?

Mita

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita-San

    请参阅下面的我的回答、

      当器件配置为 GPIO 模式时、该引脚是否可以通过1k Ω 电阻器连接到 GND?

    ***是的,

      但是 、折射原理图建议 引脚14 通过 A 连接到 GND
       5兆欧姆电阻器、而不是1兆欧姆电阻器。

      5兆欧姆值是否正确?

    *** DP 上行和下行 器件的盒对盒插座连接器的引脚 CONFIG1和 CONFIG2必须用电阻器弱下拉。 CONFIG1必须始终使用1M Ω 电阻器。  如果上游器件是双模器件且支持 HDMI、则 CONFIG2必须始终使用5M (或更大)欧姆电阻器。 在其他情况下、CONFIG2可以使用1M 或更大的电阻器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的回答。

    我明白了。

    Mita