This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电流充电控制器、可在充电时实现 USB 数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126176/high-current-charge-controller-that-allows-usb-data-while-charging

主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1TPS2549

我们有一个应用程序需要三星平板电脑以全屏亮度连续运行。

虽然我们实际上只需要 USB2.1的速度、但我们需要从 USB 端口汲取大约1.6A - 2A 的电流、同时允许通过 USB 端口传输数据。

有人可以指引我使用允许这样做的芯片组吗?  USB 3的速度也很好。  我想这是不是作为具有高电流能力的 USB 集线器来实现的、它会从单独的电源中消耗更高的功率。  哪些 TI 器件允许这样做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    分配给 Leanne、他是我们 的产品营销工程师。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    某些手持式设备(例如三星设备)使用 DCP 1.2V 充电模式、以实现2A 快速充电。 具有 DCP 1.2V 模式的 USB 充电产品适合您的应用。 如果需要 Q100等级,请参阅 TPS2549-Q1 (https://www.ti.com/product/TPS2549-Q1 )。 非自动版本为 TPS2549 (https://www.ti.com/product/TPS2549 )

    此致、

    Leanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-感谢您提供的信息。  TPS2549-Q1看上去很有希望!  我们使用的是 Samsung 平板电脑、因此协议听起来可以正常工作。

    我们将在该部件的 CDP 模式下使用该部件。  我已经为此芯片订购了一个评估板、并期待看到它是否可以正常工作。

     在我几天内拿到董事会之前、我不知道这是否解决了这个问题-我应该在本周晚些时候得到一个答案(或继续回答)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连杆、

    期待您的进一步测试信息。 我们可以注意到、TPS2549-Q1支持从 CDP 模式和 DCP 模式切换。

    如果您有任何疑问、请随时告知我们。

    此致、

    Leanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款芯片似乎达到了目的!  感谢您的帮助!  这很好地解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款芯片似乎达到了目的!  感谢您的帮助!  这很好地解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款芯片似乎达到了目的!  感谢您的帮助!  这很好地解决了这个问题。