This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:PCIe 通信

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128179/ds80pci402-pcie-communication

器件型号:DS80PCI402

DS80PCI402上的 PCIe 通信出现问题、一侧驱动 VPX 卡、另一侧驱动两根串联1M iASS 电缆。 该器件是否支持任何类型的 S/W 应用/电路、以便通过其 I2C 总线在转接驱动器器件上观察接收到的眼图?  除焊接示波器之外、是否有其他解决方案会导致 DS80PCI402器件引脚并通过示波器/差分探头监控眼图?  转接驱动器封装的间距不适合在此时轻松监控信号。

链路为第2代、5G、但可连接2.5G 或根本不连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    该器件不具有通过 I2C 观察器件中正在进行的眼图的功能。  

    要研究此问题、您可以关闭去加重功能或在开始时设置为零。 然后从最低 EQ 设置(1级)开始、检查 Gen2的连接、然后转到下一个设置。 完成所有设置后、您可以将速率引脚更改为第3代而不进行去加重、然后再次扫描 EQ 设置。 您看到的可能是由于我们可能没有足够的均衡。 唯一可用的旋钮是均衡、去加重和 RX 检测  

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在引脚控制模式下、何时读取外部引脚?  只有在上电时、或者去加重和均衡设置更改是否会在引脚状态发生变化时立即生效? 即 、更改引脚电压电平后是否需要对 CCA 进行功率循环以使更改生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    EQ 或去加重等引脚设置立即生效。 另一方面、如果您使用 I2C 寄存器设置、则可能需要在通过 I2C 进行的更改生效之前执行引脚覆盖。

    此致、Nasser