This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:短路保护

Guru**** 2584505 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128532/ds125mb203-short-circuit-protection

器件型号:DS125MB203

你(们)好

我的客户正在使用 DS125MB203、有些问题需要您的帮助。  

在数据表中、有一位称为短路保护、我认为它适用于插入损耗更小的 TX 极短布线、因此何时可以打开此保护、阈值 dB 是多少?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    我的理解是、启用/禁用短路保护的主要原因是信号是在系统中自包含还是连接到外部连接器。  我认为没有应 启用/禁用的特定插入损耗阈值。

    您可以使用此器件模型运行仿真、以查看它是否能够为您的系统提供足够的性能。

    谢谢、
    Drew