This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:"不稳定"输出特定视频源的视频。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TMDS181RGZEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127345/tmds181-unstable-output-video-for-specific-video-source

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:SN75DP159、、

您好!

在接收端使用 SN75DP159器件时、我们观察到特定视频源1080p60 (摄像头)存在问题。

我们可以在 TMDS181RGZEVM 评估板上重现此问题:

来源(摄像头1080p60)->显示//确定

来源(摄像头1080p60)-> TMDS181RGZEVM ->显示//不稳定视频

读取 TMDS181寄存器时、未报告明显的问题:

 

到目前为止、我们发现的唯一权变措施是将 TMDS181切换到转接驱动器模式。 当我们强制 TMDS181进入转接驱动器模式时、显示的画面稳定。

请帮助我们了解当 TMDS181处于重定时器模式时、在通过 TMDS181时、某些特定视频源的图像为何不稳定。

(我希望重定时器模式应该更稳健、因为它从偏斜补偿和抖动消除功能中获益)

有什么提示如何将重定时器模式(例如通过 PLL 设置)调整为“更稳定”?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们还可以尝试以下 I2C 写入 TMDS181寄存器吗? 这些写入将改变 TMDS181 PLL 带宽

    09 06   ->设置通道和极性交换、禁用 HDP_SNK 上的自动断电

    FF 01 ->选择第1页寄存器

    01 01 ->电荷泵使能。 PLL 模式、与 HDMI 配合使用

    02 3F  ->电荷泵电流控制。 7F 最大电荷泵电流设置、可能需要扫描该值

    00 03 ->位0 ->启用 PLL 和位1 ->启用带隙

    0b 33. ->位[1:0]环路滤波器电阻、尝试设置为30h 和31h

    A1 02 ->位1 ->覆盖第1页寄存器0x0B、0x0C 和0x0D 的控制。 寄存器0x0B 写入将生效

    A4 03 ->位1 ->页1寄存器0x01覆盖控制。 位0 ->第1页寄存器0x00覆盖控制

    FF 00 ->选择第0页寄存器

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    使用新的 PLL 设置、我们将检测到改进情况。 (当 TMDS181处于重定时器模式时、通过增大电荷泵电流、输出视频更加稳定)。 对于最大 电荷泵电流(7F)、我们观察到的最佳结果。

    剩余查询:

    1. 我们能否将此新 PLL 设置用于 TMDS181的所有支持分辨率(带宽)?

          与默认带宽设置相比,“手动”更改 PLL 带宽时是否存在任何缺点?

     

    1. 请帮助我们了解当 TMDS181处于重定时器模式时、当视频通过 TMDS181 (具有默认 PLL 带宽)时、某些特定视频源的输出视频为何不稳定?

    BTW:如开头所述、在转接驱动器模式下、我们可以看到特定视频源的稳定视频、这些视频源在重定时器模式下是不稳定的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择 TMDS181初始 PLL 设置可实现较小的 PLL 峰值和带宽设置、可在该设置下跟踪和滤除大多数视频源的噪声。 手动更改 PLL 带宽时、PLL 峰值可能会增加、同时提供更好的跟踪功能。  

    当 TMDS181处于转接驱动器模式时、其 PLL 被禁用、因此源极的抖动会传递到接收端、接收端 RX 可能能够跟踪和过滤抖动。 但当 TMDS181处于重定时器模式时、其 PLL 启用、TMDS181可能无法使用其默认带宽正确滤除输入抖动。 由于输入抖动未被正确滤除、并且路径中也有 TMDS181 PLL、因此接收器 RX 可能无法正确滤除抖动。

    您可以使用不同的分辨率测试新带宽、并查看新设置是否存在问题。

    谢谢

    David