This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:DP1.4分辨率检查

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128648/ts3dv642-dp1-4-resolution-checking

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

您好、先生、

我的客户询问 DP1.4多路复用器件 TS3DV642和 HD3SS214、它们能否满足以下分辨率?

适用于具有 DSC 功能的 VESA DP1.4

3840 x 2160 @ 120Hz;3840 x 2160 @ 144Hz;2560 x 1440 @ 240Hz;7680 x 4320 @ 60Hz

对于具有 DSC1.2的 MST 功能

单显示屏支持高达8K@30Hz 或8K@60Hz 的频率

双显示器支持高达4K@60Hz 或8K@30Hz

三路显示支持高达4K@30Hz 或8K@30Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642和 HD3SS214都不关心分辨率。 只要分辨率的数据速率为8.1Gbps (DP1.4)、两个器件都将能够支持该速率。 在8.1Gbps 数据速率下、信号完整性将是一项挑战、具体取决于系统设计。 我建议在系统中使用 DP141或 DP142等 DP 转接驱动器来提高信号完整性。

    谢谢

    David