This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867CR:如何使用 DP83867生成恢复时钟?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129179/faq-dp83867cr-how-to-generate-recovered-clock-using-dp83867

器件型号:DP83867CR

要在 DP83867的 CLKOUT 引脚上生成与链路伙伴(恢复时钟为125MHz 或25MHz)同步的时钟:

  • 对于  125MHz、对寄存器0x0170[12:8]= 00000进行编程  
  • 对于25MHz、对寄存器0x0170[12:8]= 00100进行编程

注意:如上所述编程后,PHY 将生成所需的时钟频率。 只有在链路建立后、它才会与链路伙伴同步。

注意:如果测量的抖动超出最终应用的要求,则可能需要抖动清除器。