This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:如何确保 ESD 器件已安装在 PCB 上?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128713/tpd1e10b09-q1-how-to-make-sure-the-esd-part-has-been-mounted-on-the-pcb

器件型号:TPD1E10B09-Q1

大家好、

   我需要对 PCBA 上的 ESD 组件(TPD1E10B09QDPYRQ1)进行返工、但器件的焊盘位于底部、如何确保该组件已安装在 PCB 上?

   是否有办法使用 DMM 进行检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    您可以施加等于或高于9.5V 的电压、以查看二极管是否断开且电流流向地面。 确保将电流限制为1mA。

    您还可以  在器件关闭的情况下通过焊盘运行信号、并使用网络分析器查看频率响应。 然后将器件放在焊盘上、并使用网络分析器来比较波形。 该器件的典型输入电容为10pF、因此您可以将频率响应与数据表中的插入损耗图进行交叉参考。  

    您还可以在 PCB 上的器件上进行 X 射线检查、以显示引线是否正确安装。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    根据您的信赖、我无法使用 DMM 快速检查安装结果、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    由于导联/焊盘未暴露、因此无法使用 DMM 进行快速检查。 根据   我的了解、我在前一份答复中建议的选项是确保正确安装无引线 ESD 器件的唯一方法。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    有一条信号迹线连接 ESD 焊盘和连接器引脚、我们是否可以使用 DMM 测量连接器引脚和接地进行检查?

    例如、如果 ESD 器件是单向的、我们可以通过 DMM 二极管模式测量其0.X 电压和 O.L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

     DMM 不会施加足够的电压来使二极管开始导通、连续性检查模式适用于击穿电压低得多的常规二极管。  我在第一次答复中建议的方法是我唯一知道的验证无引线封装中 ESD 二极管是否正确安装的方法。

    此致、

    Sebastian