This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848J 上的随机通信问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127797/dp83848j-random-communicaiton-issue-on-dp83848j

器件型号:DP83848J

您好、先生、

 我的客户在其视频转换产品中使用 DP83848J。 他们的 MP 产品具有1/10的故障率、并有不同的问题:

 AN1信号异常:测试电路板、但 AN1信号有时仅显示10Mbps 状态。

AN0信号不稳定:状态 LED 闪烁。

3.有时他们无法正确 ping 设备。 需要3或4重新测试并获得响应。

他们是否可以检查任何点来测试他们的电路板?  还是随附的原理图中存在任何设计问题? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

e2e.ti.com/.../dp83848j.pdf