This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:Vsleep 和 WAKE 引脚

Guru**** 2550750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118771/dp83tc812s-q1-vsleep-and-wake-pin

器件型号:DP83TC812S-Q1

您好专家、

我对 VDDIO/VSLEEP 和 WAKE 引脚有两个问题。  

  1. 对于上电序列、Vsleep 和 VDDIO 的最大可接受延迟时间规格是多少? 在客户的实际应用中、Vsleep 必须首先加电、然后才能启用 VDDIO 电源轨。 因此、他们需要考虑 VDDIO 和 VSLEEP 之间的延迟时间规格。 它是否限制在10ms 内? 客户测量 VDDIO 和 VSLEEP 之间的电流延迟时间、该时间大于10ms。 但812可以正常加电进入正常模式。 因此、只需与您核实一下。  

      2.在上电和正常运行期间,如何处理 WAKE 管脚?  对于从睡眠模式本地唤醒,我们可以在  WAKE 引脚上拉大于40uS 的高电平脉冲。 那么、这是否意味着 WAKE 引脚在其他状态下可以保持低电平?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    • 遗憾的是、当之间的电流延迟时间大于10ms 时、我们无法签核您。 它需要遵循数据表要求。
    • 是的、您的理解是正确的。 WAKE 引脚在其他状态期间将保持低电平。 它只会在 唤醒状态期间临时上拉。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的支持。  

    客户测量 VSLEEP 和 VDDA 之间的延迟约为28.8ms。 请按如下所示检查波形。  你认为没关系吗? 812和720在客户电路板上共享同一电路。 720和812均可正常工作。  

    另外 、客户发现 INH 的问题。 720S 和812s VSLEEP 开启时、尖峰较高。 请使用“INH spike”查看我所附的名称图片。 为什么 INH 上会出现这样的尖峰? 通常情况下、INH 在上电后应处于什么状态?

    720S INH 尖峰- 1.

    720S INH 尖峰- 2.

    812s INH 尖峰- 1.

    812s INH 尖峰- 2.


    此致、

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    • 我们在内部检查  VSLEEP 和 VDDA 之间的延迟是否正常。
    • 关于第二个问题、我想知道电源电压(V_SLEEP)的斜升时间是0.315ms 还是0.14ms? 您能否 增加电源电压 (V_SLEEP)的斜升时间、以查看 它是否消除了 INH 尖峰?

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的支持。  

    [~ userid="511468" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118771/dp83tc812s-Q1-vsleep-and-wake 引脚/4164889#4164889"]关于第二个问题、我想知道电源的上升时间是0.315ms 或0.14ms (对于电源电压)? 您能否 增加电源电压 (V_SLEEP)的斜升时间、以查看 是否消除了 INH 尖峰?[/QUERPLET]

    在0至3.3V 范围内、VSLEEP 加电斜升约为500us。 因为3.3V 是客户系统中的主电源轨。 因此、如果更改3.3V 的斜升时间、它将影响另一个3.3V 负载。  

    您是否知道有其他方法可以消除尖峰? 是否可以在3.3V 和 VSLEEP 之间添加电阻器? 如果是、我们需要考虑哪些因素?  

    此致、  

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    您是否能够为 V_SLEEP 引脚添加一个电容器接地以延长 V_SLEEP 的斜升时间? 我确实认为、与在3.3V 上添加电阻器相比、添加电容器是更好的解决方案、因为与 PHY 中的其他电源相比、V_SLEEP 依赖于分立式 LDO。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    客户将1uF 电容器接地。  

    对于720S、

    对于812s、

    [引用 userid="472868" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118771/dp83tc812s-Q1-vsleep-and-wake 引脚/4163961#4163961"]

    720S INH 尖峰- 2.

    [/报价]

    此外、如上所示、尖峰宽度约为200us、似乎不是瞬态噪声、 很难仅通过一个小 RC 电路将其消除。  

    谢谢。  

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    在 INH 引脚中放置电容器也有助于降低 INH 引脚上的尖峰。 您能做到这一点吗?

    --

    此致、

    林山民