This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:具有数据直通功能的充电器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126767/tusb321-charger-with-data-passthrough

器件型号:TUSB321

您好!  

我们目前正在研发一款车载 USB C 充电器、该充电器还具有数据直通功能。

因此、充电器将具有一个 USB C 端口、该端口将连接到需要供电的器件。 该器件还将传输数据、因此它用作功率接收器、而不是数据源。  

当前未管理电源、器件直接连接到 Vbus (不是 USB C 标准)。

充电器还将有一个 USB A 端口、该端口也将被供电。 从 USB A 到 USB C 的数据线连接在一起、以允许 USB 闪存驱动器连接到 USB C 器件、同时为两者供电。

为此、我们使用了 TUSB321、因为我们已经在其他产品上使用它、并尝试将充电器设置为主机、以避免用户尝试将 UFP 连接到 DFP 器件并提供电源的任何问题。

我们正在尝试避免使用任何昂贵的 PD IC、因此如果您有任何其他解决方案会更好。

最棒的

Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器的功率是多少? 大于15W 吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的最后一个回复似乎没有完成。

    是的、USB C 输出必须提供3A、而 USB A 输出必须提供1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC 控制器、最大功率为3a x5v=15W、因此可能不足以满足您的应用需求

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但这与主机器件的运行无关。

    目前、我们已经制作了一个充电器、并且在主机/器件模式方面遇到了问题。  

    充电器固定为主机、当您插入器件时、ID 引脚被拉至低电平、表示器件已连接。

    当充电器断电时、会出现问题。 该器件(本例中为电话)立即切换到主机模式并为 VBUS 供电。 在输入功率再次传送到充电器后、模式不会切换回。 手机作为主机、这是一个问题、因为充电器随后不供电(ID 引脚连接到 VBUS 开关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 CC 控制器、一旦将其配置为 DFP 或 UFP、在复位或重新连接 CC 电缆之前、它不会改变角色。

    PD 控制器可以更改电源角色。

    谢谢

    Brian