This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128583/dp83867cr-schematic-review

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件: AM5729

大家好、

您是否会检查 AM5729和 DP83867CR 连接之间的原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    让我详细回顾一下原理图、并在星期四结束前提供反馈。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali Kaan、

    很抱歉耽误你的答复。 请在下面查找我的意见。

    1. 晶振连接:
      • 请将 XI、XO 上的负载电容器接地
      • 建议在 XI 和 XO 路径中使用0欧姆串联电阻的占位器
      • 请与晶体供应商联系、以获取 XO 路径中负载电容器和限流串联电阻的最佳值。

    2. 电源:
      • 请按照数据表第10节的规定在每个引脚上连接电容
      • 请检查电源是否遵循数据表中提到的上电时序

    3. RESET_N/INT_N:
      • 建议将 RESET_N 连接到 AM57X、因为最好在需要时有一定的自由度来复位器件。
      • RESET_N 应上拉至为 VDDIO 引脚供电的同一电源(PHY_VDDIO_3V3)、而不是任何其他3.3V 电源(在本例中为 VDD_3V3)
      • INT 引脚默认为断电。 应将其驱动为低电平、以使器件脱离断电状态。 上拉至3.3V 将不起作用。

    4. MDI:
      • 您能否共享连接的磁性和连接器侧?
    5. 绑带:
      • TX 偏斜设置为1ns。 这是故意的吗? 如果是、为什么选择该选项?
      • RX 偏斜设置为3.5ns。  这是故意的吗? 如果是、为什么选择该选项?
      • 自举信号 PHY_GPIO1未连接到引脚40、您可以检查这一点吗?

    --
    此致、
    Gokul。