This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:连接失败

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127790/tusb2046i-connection-failure

器件型号:TUSB2046I

您好!

连接 TUSB2046I 时、主机 PC 上出现错误。 此时没有器件连接到任何下行端口。 这可能是什么问题、如何解决?

下面的两条消息都表示可能会运行大电流、但是、电流测量确认没有电流流动。 此外、该问题出现在不同的主机 PC 上。

上述消息显示:"USB 端口的电源浪涌–未知 USB 设备所需的电源大于该端口上可用的电源。"

下一个问题是"USB 端口的电源浪涌–USB 设备无法正常工作、并且超出集线器端口的功率限制。 请移除此设备。"

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享原理图吗? 这是总线供电还是自供电设计?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我将在线分享原理图。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    查看原理图、我看到 BUSPWR 和 EXTMEM 都是悬空的。 该设计看起来是总线供电设计、 因此主机根据其可提供的预期最大功率(整个集线器+器件为500mA)来限制连接的器件。 但是、对于总线电源模式、 BUSPWR 必须被拉至3.3V、而对于自供电模式、它必须被拉至低电平。

    对于 EXTMEM 、当它为高电平时、器件的串行 EEPROM 接口被禁用。 当它为低电平时、端子5和6分别被配置为串行 EEPROM 接口的时钟和数据端子。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    当 BUSPWR 引脚和 EXTMEM 引脚上拉至3.3V 时、错误并未消失。除此之外、该错误也在主机 PC 上的不同 USB 端口上显示。

    您还有其他提示吗?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    是否有方法可以从总线电源更改为自供电、并查看主机是否正在使用自供电集线器?

    您能否检查48MHz 时钟并确保它正在运行?

    您还能检查 VBUS 消耗的电流吗?  

    谢谢

    David