This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:CAN#39;t link to chip from PC

Guru**** 2547620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121183/dp83826i-can-t-link-to-chip-from-pc

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83822I

使用 STMCube 生成的 LWIP 堆栈-我们在使这件事正常工作方面遇到了重大困难。 状态位显示"未链接"、PC 在另一端看不到它  

示波器上测量的1-RCV_CLK 时钟为25MHz

2-我们认为 MDI 引脚上有 FLP 活动。

3 -

读取内部寄存器:

DP83822I_SMR
0b1100'1100'0000'0001
0xcc01


DP83822I_PHYSTS
0x115
0b1'0001'0101

DP83822I_PHYCR
0xcc01
0b11.

1100'0000'0001

位14可注释:强制 MDIX:
1 =强制 MDI 对交叉(MDIX)
0 =正常运行(MDI)
当启用强制 MDI/X 时、接收数据位于 TD 对和上
发送数据位于 RD 对上。 禁用时、接收数据位于上
RD 对和发送数据位于 TD 对上。

4:0 PHY 地址

DP83822I_MLEDCR
0x45e1
0b100'0101'1110'0001

LAN8742_BCR
0x1000
0b1'0000'0000'0000

LAN8742_BSR
0x7869

0b111'1000'0110'1001

LAN8742_PHYI1R
0x2000
0b10'0000'0000'0000

LAN8742_PHYI2R
0b1010'0001'0011'0000
0xa130

LAN8742_ANAR
0x1e1
0b1'1110'0001

LAN8742_ANLPAR
0x45e1
0b100'0101'1110'0001

LAN8742_ANER
0x7
0b111

LAN8742_ANNPTR
0b10'0000'0000'0001
0x2001

LAN8742_MMMDACR
0
0b0

LAN8742_MMMDAADR
0
0b0

需要帮助-  

Dean Kaplane2e.ti.com/.../V86652_5F00_3.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加更多格式化的寄存器摘要:

    寄存器地址00值= 1000
    寄存器地址01值= 786D
    寄存器地址02值= 2000
    寄存器地址03值= A130
    寄存器地址04值= 1E1
    寄存器地址05值= 45E1
    寄存器地址06值= 7
    寄存器地址07值= 2001
    寄存器地址08值= 0
    寄存器地址09值= 0
    寄存器地址0A 值= 1000
    寄存器地址0b 值= 0
    寄存器地址0C 值= 0
    寄存器地址0D 值= 0
    寄存器地址0E 值= 0
    寄存器地址0F 值= 0
    寄存器地址10值= 215
    寄存器地址11值= 108
    寄存器地址12值= 6400
    寄存器地址13值= 2800
    寄存器地址14值= 0
    寄存器地址15值= 0
    寄存器地址16值= 100
    寄存器地址17值= 41
    寄存器地址18值= 0
    寄存器地址19值= CC01
    寄存器地址1A 值= 0
    寄存器地址1B 值= 7D
    寄存器地址1C 值= 424
    寄存器地址1D 值= 0
    寄存器地址1E 值= 102
    寄存器地址1F 值= 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    目标速度是否为10M/100M? 使用的电缆长度是多少?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预计100M。 电缆长度非常短。 3英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    从寄存器中可以看到、器件在100M 模式下成功连接。 我猜 LED_0的 LED 极性是错误的。 您可以通过编程 reg0x18h 来更改它。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC 端的 Windows 看不到设备。 寄存器01的"远程故障"位置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2425.V86652_5F00_3.3.pdf

    这在以前已经过更正。 我向您发送了一个稍微旧一点的原理图。 我保证、这是最新的设计人员。 Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    关于显示"远程故障"的 Reg01、您是指在 PC 侧还是在 DP83826侧读取寄存器?

    如果您在 DP83826上使用任何额外的初始化设置、您能告诉我吗?

    您还能提供 DP83826上寄存器0x303 0x304的读取值吗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BMSR。 位4。 DP83826侧。  但只需重新检查它和 (x01)  

    = 7 8 4 9
    = 0111 1000 0100 1001

    因此、现在"不"远程故障。 之前可能有误读过

    X303和 X304都是 FFFF。 注意到、当我读取高数字寄存器时、它们都是该值。 奇怪吗?

    感谢你的帮助…

    DJK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、没有额外的设置。 几乎设置了捆扎的内容。 随附 strapping.e2e.ti.com/.../Strap-report.txt 寄存器解码报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    在轮询上述寄存器(上一条消息)时是否连接了链路? 如果是、我们可以忽略寄存器读数0x7849。
    从该线程的第二条消息中的寄存器轮询来看、器件的运行状况良好。 器件状态显示已链接。

    我想问题是 PC 无法 ping DP83826、即使检测到链路。 是这样吗?

    您能检查寄存器的读写情况吗? 控制器未读取寄存器中的值较高、器件在该时间内处于断电状态。 在这两种情况下、寄存器读取 FFFF。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在初始化例程之后读取了低电平寄存器。  

    是的、PC 无法 ping 板(或通过端口连接)。  

    我正在努力使这些高级寄存器 u 得到请求。 DOC 不清楚如何执行该魔术。  

    Thx

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    Ping 取决于 PC 中的 MAC 和连接到 DP83826I 的 MAC 之间的通信。

    DP83826 MII 侧连接到哪里以及如何连接? 使用的 MAC 接口是什么?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2821.V86652_5F00_3.3.pdf

    输入原理图。 STM32通过 MII (线路)连接到您的芯片。 由 LWIP 控制的 MAC 层。 (不确定是否回答了该部分)。 该项目由 STM 的 Cube 系统生成、并包含 LWIP 堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您提供相关信息。 我建议我们进行一些调试实验、以确定问题是与 MAC 接口还是 PHY 的铜接口有关。

    您可以检查以下内容吗?

    1. DP83826上的反向环回:
      反向环回将来自 DP83826铜接收路径的数据环回到铜传输路径、并可通过编程0x0016 = 0x0110来启用
      启用反向回送后、请尝试从 PC ping、并检查 PC 是否正在 ping 通自身。 如果可以、则铜质接口没有问题。
    2. DP83826上的 MII 回送:
      断开与 PC 的连接并启用 MII 环回(数据表中提供的设置)

      通过此环回、PHY 通过引脚 TX_D*接收的数据将环回 RX_D*。
      启用 MII 回送后、从 STM32启动引脚并检查它是否能够 ping 通自身。 如果这起作用、则 MAC 接口没有问题。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的到来。

    第一次环回的问题:"请尝试从 PC ping、并检查 PC 是否正在 ping 通自身。 如果这起作用、则铜没有问题"

    我在执行什么操作? 如果我一开始不知道地址。 (即、不会在 arp -a 上显示、也不会通过 ping 我们将其设置为的内容来显示)。

    Thx

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    由于这是环回、MAC 可以 ping 其自己的地址。

    否则、您可以启动从 MAC 的数据传输、并确保 MAC 接收到相同的数据。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。 您似乎跳过了铜侧测试的初始请求:

    1. DP83826上的反向环回:
      反向环回将来自 DP83826铜接收路径的数据环回到铜传输路径、并可通过编程0x0016 = 0x0110来启用
      启用反向回送后、请尝试从 PC ping、并检查 PC 是否正在 ping 通自身。 如果可以、则铜质接口没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已要求注册:

    x303 => 08

    X304 => 0E

    这告诉您什么?

    Thx

    DJK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我提到的两个实验是不同和独立的实验。 当您启用反向回送并从 PC 开始数据传输/ ping 时、数据包将通过铜线从 PC 传输、并由 DP83826接收。 然后、接收到的数据包通过铜线再次环回到 DP83826的发送器、到达 PC。 请告诉我这是否清楚。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚。 但是、如果我不知道 IP 地址(或 PC 网络无法识别)、那么该地址将如何工作?

    它是否指向铜侧(或磁性元件内部)的问题?

    Thx。

    DJK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项。  

    如何从芯片中检索 MAC 地址? 这是在寄存器中的某个位置吗?  

    我们的 STM Cub/LWIP 生成的软件似乎将一个奇怪的值(即 Xerox 公司)转移到 init 例程中。

    Thx

    DJK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在具有一些自举寄存器值:

    467 -> 0x06

    468 -> 0x2C87

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您共享寄存器的日志。 关于什么是问题,没有结论。

    无法从以太网 PHY 中检索 MAC 地址。 只能使用 MAC 来完成。

    您的 PC 是否支持数据传输工具? 我们必须从 PC 传输一些数据、启用反向回送并检查数据是否已接收回。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将研究如何执行此操作。 运行了一些内部环回、看起来不错。 请参见随附的。

    DJKe2e.ti.com/.../LOOPBACK-TESTS-8_2D00_16_2D00_22.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    在任何情况下、我都看不到 PRBS 蒸汽被锁定。 无论如何、我认为数字/模拟环回测试对任何事情都没有帮助、因为器件显示有源链路。 只有反向回送/MAC 回送才会为我们提供一些信息。

    我建议探索 DP83826的 PC 端和 MAC 端的数据生成器件、并尝试反向/MAC 环回。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 反向环回打开。 请参见随附的。 不确定要做什么。 长测试(未完成)、但它会找到一些活动端口。 但 UDP 流量似乎正在到处下降。 将使用更多 later.e2e.ti.com/.../NPing-Intense-scan-8_2D00_17_2D00_22.txt 进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行了多个扫描。 这一个是" TCP 端口密集"。 底线是"来回":

    nmap Done (nmap 完成):511.95秒内扫描1个 IP 地址(上一个主机)
    发送的原始数据包:130889 (5.764MB)|接收地址:694 (62.108KB)

    我不应该返回5.764MB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个版本。 我无法关闭无线网络、电缆可能已错误。 直接从 PC 交叉返回 cable....no 数据。

    >>>

    主机发现已禁用(-PN)。 所有地址都将标记为"向上"、扫描时间可能会更慢。
    2022-08-1711:12东部夏令时开始 NMAP 7.92( https://nmap.org )
    NSE:加载了155个脚本进行扫描。
    NSE:脚本预扫描。
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    在11:12启动 ARP Ping 扫描
    正在扫描192.168.0.5 [1端口]
    11:12完成 ARP Ping 扫描,已用1.5秒(总共1台主机)
    192.168.0.5的 nmap 扫描报告[主机关闭]
    NSE:脚本后扫描。
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    在11:12启动 NSE
    在11:12完成 NSE、已过0.00s
    从:C:\Program Files (x86)\Nmap 中读取数据文件
    nmap 完成:2.48秒内扫描1个 IP 地址(0台主机)
    发送的原始数据包:2 (56B)|接收:0 (0B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我不知道该工具的具体细节。 我需要您的帮助来了解该工具的功能、并让我从 PHY 级别获得一些信息。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用反向环回。 我们希望能够准确地看到从一个启用的 RJ45插孔发送(无论协议如何)到器件的流量、然后环回。 我附上了一张你可以发送的各种内容的照片。 您的数据表中有 PHY 在反向环回中所做操作的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    Mac 级别的工具和协议超出了我的知识库的范围。 我不知道为什么没有发送或接收数据。 是否可以发送连续突发数据包并检查它们是否被接收回?

    同时 、我们能否通过与 STM 供应商联系来检查环回是否正常工作、从 STM 方面尝试这一点。 与以太网 PHY 一样、MAC 通常支持不同的环回测试。
    从 STM 侧进行测试时、您可以尝试 MII 环回、PCS 环回和模拟环回、并检查它们是否全部正常工作。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要感谢你们的所有帮助并结束这一工作。 这似乎是 STM32问题。 供参考。

    此致

    Dean