This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:使用镜像 RJ-45连接器时的 MDI/MDIX 配置引脚分配

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128054/dp83867ir-mdi-mdix-configuration-pinout-when-using-mirrored-rj-45-connector

器件型号:DP83867IR

只是一个有关镜像模式下的引脚分配的简短问题。
我了解"镜像"模式会将 PHY 的 MDI 引脚重新映射到镜像 RJ-45连接器。

[1]
 DP83867IR 数据表中的第8.4.6.6节"镜像模式"有两个表- MDI 模式(MII 和 GMII)的镜像端口配置
假设 RJ-45连接器翻转、我看到 DP83867IR 引脚映射按如下方式发生变化。
(即、当镜像=启用时、TD_P_A (A+)变为 TD_M_D (D-)



上图中所示的我的理解/引脚映射是否准确?

[2]
同样、讨论镜像端口配置的相同 P45表。
他们还提到了受支持的 MDIX 配置。
我知道 MDIX 正通过 MDI 的 A/B 和 C/D (GigE)连接到连接器。

如果是、那么为什么数据表中列出了 MDI 和 MDIX 的相同配置?
如果您参考我的附加映像(如上)、我已在蓝色列出了所需的 MDIX 镜像配置
P45表是否不正确? 或者、它们是否在  P41上的8.4.3.9自动 MDIX 分辨率中所述的自动 MDIX 协商之前指示默认的 MDIX 引脚分配?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我的理解也与上图中的理解相同。 让我向我们的团队核实一下数据表中映射的目的是什么。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    是否有上述更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    镜像模式是 TI 特有的实现。

    将映射放入数据表的目的是显示在 IEEE 标准之上完成的操作。 此映射更改后、MDI/MDIX 将进一步更改映射。 我同意数据表中未正确显示此意图。 让我与我们的数据表团队合作、明确这一点。

    --
    此致、
    Gokul。