This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:SDA/SCL 延迟匹配

Guru**** 2887440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129562/tca9517-sda-scl-delay-matching

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TXB0304

您好!

数据表似乎没有提到 SDA 和 SCL 的延迟匹配性能。
例如
用户是否还应考虑 SDA 具有最大延迟且 SCL 具有最小延迟的情况?

也请告诉我有关 TXB0304的信息。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 协议太慢、通道间偏移无关紧要。

    TXB0304的通道间偏斜在数据表的第6.7节中进行了说明。 (TXB 不适用于 I²C。)