This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:有关 P 端口 VOH 的问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129506/tca6408a-question-regarding-the-voh-of-p-port

器件型号:TCA6408A

您好!  

我对 TCA6408A 有疑问。  

我当前使用的是以下设置:VCCP = VCCI = 1.8V。  

在数据表的第6.5节中、提到了 P 端口的 VOH、对于 VCCP = 1.65V、IOH =-8mA 时最小 VOH 为1.2V、  IOH =-10mA 时最小 VOH 为1.1V。  

我的接收器侧的 VIH 最小值为1.26V、因此目前按照数据表规格、我需要插入一个缓冲器以确保 VOH > VIH。  

但是、在我的应用中、由于外部电阻器和进入高阻态输入的信号、驱动强度不会很高(uA 范围)。  

我的问题是驱动电流低得多(IOH 低)、最小 VOH 是否会增加? 如果您有任何测量 数据,请同时发送这些数据。  

此致、  

Tsugumi