This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:CRCReceivrTimer 和重试计数器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128873/tusb422-crcreceivrtimer-and-retry-counter

器件型号:TUSB422

尊敬的团队:

我能否问 TUSB422是否有部分协议层来实现 CRCReceiverTimer 和 RetryCounter、因为我在 DS 中找不到它? 如果有、您能否帮助分享在 TUSB422 (TCPC)中实现 CRCReceiverTimer 和 RetryCounter 而不是在 TCPM 中实现 CRCReceiverTimer 和 RetryCounter 的优势?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦:

       让我检查一下系统。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422具有成功和失败警报。  TX_SOP_FAIL 算法显然使用计时器来指示未接收到 GoodCRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    非常感谢!

    迪伦