This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:交替模式

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128874/tusb422-alternate-mode

器件型号:TUSB422

尊敬的团队:

根据 DS、TUSB422似乎可以使用寄存器0x18 [3:2]实现交替模式。 我是否可以正常询问如何识别一个器件以支持交替模式? 或者、如果一个器件支持 USB PD 规范、我们可以说它支持交替模式?

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交替模式意味着您是否支持 DP。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 USB PD 规范、两个 PD 控制器之间需要协商交替模式如果协商失败、则我们返回 USB 模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢大家分享 USB PD 规范中的图表、我完全理解需要两个 PD 控制器之间的协商成功才能进入交替模式。 我是否可以验证这两个 PD 控制器是否支持交替模式?

    谢谢!

    迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 PD 控制器都应支持交替模式。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    当然。 非常感谢您的支持!

    迪伦