This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:电缆详细信息

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126946/dp83td510e-cable-details

器件型号:DP83TD510E
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

大家好、

 

数据表将以下“长电缆长度”描述为 DP83TD510E 的特性之一。 您能否分享可使用哪种电缆(制造商、产品编号)来实现这一2000米以上的功能?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    让我确认一下型号 请多花几天时间来了解。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

     电缆详情如下:

    Siemens PROFIBUS PA 电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。 我搜索了"Siemens PROFIBUS PA Cable"并在下面的链接中找到。

    mall.industry.siemens.com/.../9300036

    据我了解 、Siemens 是一家公司、"PROFIBUS PA Cable"是其产品的一个类别。   您是否意味着客户 可以使用这些电缆中的任何一根(例如6XV1830-0EH10) 来实现2000米以上的性能?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    对这种混乱表示歉意。 我认为1000m 电缆中的任何一条都应该起作用。 我们一直使用的是  

    https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6XV1830-5EH10

    此致、

    Alvaro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    明白了、非常感谢!

    此致、

    Kurumi