This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:ESD 信息

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129429/sn65mlvd206-esd-information

器件型号:SN65MLVD206

大家好、

美好的一天!

您能否分享 sn65mlvd206dr 的 ESD 额定值信息? 我在数据表中找不到它。 提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    关于 MLVD206、ESD 数据如下所示:

    HBM: 8kV
    毫米: 200V
    CDM: 4kV

    此致、

    插孔