This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:两个部件之间的差异

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129323/max3232-difference-between-two-parts

器件型号:MAX3232

你好

您能不能告诉我们两个 IC 数字之间的差异  

附加在图像中  

11CGEYT MAX3232IG4

1CC1F2T MAX3232IG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharv、

    MAX3232IG4器件型号之前的七位数代码是批次追踪代码。 前 2位数字是器件组装的年份和月份、后4位数字是批次追踪代码、最后一位数字是组装地点。 这两个特定器件型号的差异只是表明这些器件来自不同批次。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett