This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:TCAN1051HGVD 和 TCAN1051HVD

Guru**** 2602545 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128203/tcan1051hgv-tcan1051hgvd-and-tcan1051hvd

器件型号:TCAN1051HGV

我提供了 Vcc (引脚3) - 5V 和 VIO (引脚5) - 3.3V 电压。 我希望 RXD 引脚上具有3.3V 电平、但接收到5V 电压、这会导致3.3V 微控制器吸收更多电流。

或者、我已将 TCAN1051HGV/ TCAN1051HVD 替换为 ATA6564-GAQW1、它运行正常、即在 RXD 引脚上接收3.3V 电平。

请告诉我这可能是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    您能否共享 TCAN 器件的顶部标记? 您提供 VCC 和 VIO 的方式应能满足您的预期、因此我想验证您是否具有正确的器件型号。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1051V
     02米
    ABCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上可能是这样

    1051V

    02米

    A8CP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    感谢您、这些确实是有效的 TI 器件、但在我们的内部系统中、它们显示为十六进制缓冲器。 您能否拍摄设备的图片并进行共享? 您能否共享原理图和您捕获的任何波形?

    正如我说过的、您描述设置的方式、逻辑电压应该转换为3.3V、但 RXD 输出5V、这表明这是一个非 V 器件或完全其他的器件。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Eric、

    我们发现 有问题的器件是从交易商处购买的、而不是从 Arrow / TI / Mouser 处购买的。 我们已经测试了从 Mouser 和 TI 购买的器件、发现它们运行良好。

    希望问题在于供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、

    了解、我们最近遇到了一些假冒器件问题、因此如果是这种情况、请直接通过 e-hackett@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以使用其他类型的支持结构继续。

    此致、

    Eric Hackett