This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MLVD20XBEVM:向多个器件发送1PPS MLVDS 信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B, SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129387/mlvd20xbevm-send-1pps-mlvds-signals-to-multiple-devices

器件型号:MLVD20XBEVM
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD204BSN65MLVD203B

大家好、

此 EVM 是否能够 向 多个器件发送1PPS MLVDS 信号?

我的客户 输入信号将来自脉冲图形发生器、在这里、他们可以定义电压和脉冲宽度。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    您是否有可以共享的拓扑方框图?  

    最大差分输入电压 VID 为3.3V、因此 SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B 均可在其 MLVDS 输入上支持1Vpp。  

    但输出是单端输出、如果它们尝试将单端输出驱动到多个器件、则会产生反射、从而降低信号完整性。

    谢谢

    David