This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:输出短路

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128872/am26c31-output-short-circuit

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26LV31E

你好。

请回答以下问题。

问题

如果驱动器输出的负侧短接至 GND、器件是否会因过流等原因发生故障?

如1所示、通过一个1kΩ Ω 上拉电阻器将输出 Y 连接至74LV14、并将 Z 连接至 GND。

A 是购买的电机驱动器、B 是我们自己设计的接口板。

进行此连接的原因是 A 之前是开路集电极输出、如2所示。

最初、1和2中显示的 ASG/BSG/TIM 输出到 B、但未使用。

在21个单元中、它从2个更改为1个、而2个单元发生故障。

其中一个显示在3中。 我想您可以看到 IC 烧坏了。

电机驱动器制造商解释说、差分输出的负极侧短接至 GND、信号被添加到输入端、这会导致器件损坏。

但是,19个设备未损坏,导致了这一问题。

就这些、非常感谢。

Jeol Ltd.  Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    因此、是的-短路电流确实会使器件发生故障-但它比器件短路更复杂。 我会说、将驱动器输出直接接地很可能会导致器件发生故障。  

    此器件的短路电流额定值为-170mA。 因此、它 可以短接、但通常不会很长。 虽然该器件未直接声明它、但该系列中的许多器件都有一个限制、即任何短路电流的持续时间不超过1s、并且每次短路的输出不超过1个。 问题不一定在于电流本身、而是电流导致的 IC 发热。 如果结温过高、则器件可能会被损坏-如果结温冷却而不达到其最高结温(它没有说-但应该是~150C) -在其他类似部件中,您可以通过将多个驱动器引脚短接至接地来查看多瓦的能量损失-即使是1也可能导致温度大幅升高。

    因此、我确实认为问题是驱动器接地。 如果未使用 、我会放置一个等效值的电阻器作为 A 所见的接地阻抗。由于这看起来是点对点的-如果有多个收发器、在未使用的驱动器引脚上使用12K Ω 的接地将是一个良好的开端 未显示建议使用以下公式调整电阻器的大小:  12K/(收发器总数- 1)-因此对于2个器件(如上所示) 12K-对于3个器件6K、4个器件4K... 等等

    总之:

    1:始终短接输出将增加将结温升高到故障点的风险。 虽然可以进行短暂的短路-延长的短路将有更多的机会在交叉点炸。

    2、并非所有故障都是因为并非所有结都加热得足够、但在当前设置中、预期的高故障会越来越少。

    3.不将未使用的驱动器输出接地、而是使用一个电阻器接地、这样驱动器就不会被短接-建议将12K 用于点对点(这是我认为您的应用看起来的样子)、但它实际上可以是任何不是太低阻抗的东西 (我会说375欧姆-但出于功耗原因、我会使用更大的电阻器-以便从 Z 流出的最小电流)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dodson-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我大致了解导致器件故障的机制。

    最后、请告诉我以下内容。

    上述句子"虽然此器件未直接声明、但该系列中的许多器件都有一个限制、即任何短路电流的持续时间不超过1s、并且每次缩短的输出不超过1个。" 请告诉我它在哪里?

    此致、

    Maeda Hironori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    它未在本数据表中列出-但它在同一技术系列中的相似器件的数据表中(例如,请参阅 AM26LV31E 数据表第5页脚注2) 。 总的来说、无论您用于这些类型的应用的器件是什么、都建议您遵循这一原则、尤其是当不提供额外的散热措施时、因为延长的短路几乎 会损坏任何器件。 实际上、由于短路是限流的、因此该器件上的短路保护会在损坏之前为解决短路提供一些时间。 很抱歉、我的第一个回复中没有明确说明。 问题的解决方法应该只是在未使用的驱动器输出上使用一个接地的电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson