This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:954的 MIPI 信号输出不正确

Guru**** 1634960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP, DS90UB933-Q1, DS90UB953-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123800/ds90ub953a-q1-the-mipi-signal-output-by-954-is-incorrect

器件型号:DS90UB953A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1EVMALPDS90UB933-Q1DS90UB953-Q1EVM

大家好、团队、

附件是我们设计的 DS90UB953-DS90UB954原理图和954输出的 MIPI 信号波形。

我们使用同步模式、通过同轴线传输 I2C、时钟信号。

2.链路954->953 正常、I2C 信号和953时钟信号完好无损。

3.传感器输出 MIPI 信号完好无损。

问题:954的 MIPI 信号输出不正确、如下所示。 您会帮您解决这个问题吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../8662.953_2D00_954.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您关注的 MIPI 信号到底有什么问题? 我不确定您在这里的探测情况是什么、但它看起来像是探头在拾取大量的噪声。 但从很高的角度来看、它看起来像是传输中具有 LP 和 HS 状态的 MIPI DPHY 信号。 您希望在这里看到什么?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Casey、

    随附的是我们设计的 DS90UB953-DS90UB954的原理图和寄存器配置文件。 图片显示了 Senser 的 MIPI 信号输出。

    描述:

    1. 我们采用同步模式并通过同轴线传输 I2C 和时钟信号。
    2. 同轴电缆采用 U.FL-2LPHF6-088N1T-A-1000 1.37mm 同轴电缆
    3. 已调整954-953的链路。 传感器接收到的 I2C 信号和时钟信号是完整的。
    4. Senser 的 I2C 配置正确、输出 MIPI 信号完好无损。

    问题:传感器可以接收 I2C 配置并输出 MIPI 信号(下图显示如下)、但954没有 MIPI 信号输出。

    感谢你的帮助。

     e2e.ti.com/.../954_2D00_953_5F00_Registers.pdfe2e.ti.com/.../20657.953_2D00_954.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题可能是您启用了与寄存器0x21同步转发、但仅使用了一个 RX 端口。 因此、对于该配置、应将0x21设置为0x01 (默认值)、以实现最大程度的轮询转发

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Casey、

    感谢你的答复。 附件是最新的脚本。

    在最新的脚本中、我们将寄存器0x21设置为默认的0x01。  但情况没有改变。

    e2e.ti.com/.../ovt2740_5F00_1280_5F00_1080_5F00_30fps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置后、您能否向我发送953和954器件的寄存器转储、以便我查看状态信息?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Casey、

    将显示953-954状态信息(下图显示如下)

    我们使用  DS90UB954-Q1EVM 评估模块来调试我们设计的953模块。

    我们通过 ALP 软件验证摄像机初始化、验证过程进展顺利。

    验证结果没有问题。但954仍没有信号输出。

    状态信息。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于寄存器转储、您是否可以进入"Registers"选项卡并单击"Display"按钮以生成从器件读回的所有寄存器值的列表?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Casey、

    感谢你的答复。

    以下953_reg 和 954_reg 文件是953和954器件的寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../953_5F00_reg.txt

    e2e.ti.com/.../954_5F00_reg-.txt

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从寄存器转储中、954未检测到0x73-0x76中的任何来自成像仪的分辨率。 查看953寄存器、我们可以看到没有从 MIPI 接口检测到数据类型或字节计数。 此外、寄存器0x5C 和0x5F 报告953侧的 CSI-2错误、主要使用 SOT。 在953侧是否使用2个 CSI-2通道或4个 CSI-2通道? 似乎只有在通道0/1中标记了错误、这样我就可能只使用那些通道了? 如果是、您可以将寄存器0x02[5:4]调整为 b'01吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Casey、

    感谢你的答复。

    我们发现我们的传感器输出模式为 RAW10。  当我们将954模式更改为 RAW10时、我们发现 DS90UB954-Q1EVM 评估模块的 LED 指示灯通过和锁定一直闪烁。 我想有些寄存器需要修改。  随附953的寄存器信息。  

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../953_5F00_reg_5F00_20220815.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Casey 今天不在办公室、因此我可以在此期间提供支持。

    您也可以共享954寄存器吗? 请验证 PORT_PASS_CTL 寄存 器(0x7D)是否未设置为0、这会导致在锁定建立后指示 PASS。 您是否仍然看到 MIPI 信号存在问题? 从寄存器中、似乎仍然没有检测到数据。 根据寄存器953仍在同步模式下运行、您还应更新953模式设置。

    此致、

    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    随附953和954的寄存器信息。   正确、953仍在同步模式下运行。我知道如何在 RAW10模式下设置954、但我不知道如何在同步模式下更改953。  或者如何在 RAW10模式下设置953和954模式?  我可以继续使用同步模式吗?

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../954_5F00_reg_5F00_20220815.txt

    e2e.ti.com/.../0434.953_5F00_reg_5F00_20220815.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与953配对时、不应在954上使用 RAW10模式。 您应该使用 CSI-2模式。 在 CSI-2模式下、可支持任何 CSI-2数据类型。 954上的 RAW10模式用于与 DS90UB933-Q1等 DVP 串行器配对。

    请将954上的模式设置回先前正确链接 SER 时的模式。 问题似乎是953无法识别传感器的任何 CSI-2输入。 您能验证我以前的问题吗?

    您是否在953上使用4或2个 CSI-2通道?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    我们将954改回 CSI-2模式。  我们在953 CLKP/N、D0P/N、D1P/N 上使用了2个 CSI-2通道 现在953可以读取 SER 的数据、但954的输出信号不完整(下图显示)、且通锁指示灯闪烁、请参阅以下视频。随附953和954的寄存器信息。谢谢。

    e2e.ti.com/.../5287.video.mp4

    e2e.ti.com/.../953_5F00_reg_5F00_20220817.txte2e.ti.com/.../954_5F00_reg_5F00_20220817.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好像正在禁用953的寄存器0x02中的发送 CRC 发生器。 您能否将953寄存器0x02调整为0x53而不是0x51、并查看此问题是否得到解决?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Casey。

    将0x02设置为0x53后、问题仍然存在。

    954和953单独配置后、通过和锁定状态正常、但配置摄像头传感器寄存器后、两个状态指示灯开始闪烁。

    我们没有使用953侧的 GPIO 重置摄像头传感器。 配置摄像头传感器寄存器后、MIPI 信号会自动生成。  我是否可以问、由于这个原因、953 MIPI 信号解析的时序序列中是否存在问题?  

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从953寄存器转储中可以看到、传感器输出可能不是您所期望的那样。 寄存器0x61将接收到的数据类型报告为0x2B (RAW10)、这是正确的、但寄存器0x62-0x63将视频线路的字节计数报告为0x900 (2304字节)。 对于分辨率为1280x1080的 RAW10、我希望传感器字节计数为1280*(5/4)= 1600字节。  

    您可能需要独立于 SERDES 来仔细检查传感器配置

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey。

    我们使用的传感器为50fps、像素为1920*1080。 传感器的输出信号正常、953使用双通道输入。  

    当我们仅使用953和954而不使用传感器时、状态正常、我们使用 ALP 的脚本可以输出 MIPI 信号。  

    将传感器添加到953和954后、通锁和门锁会持续闪烁。我认为问题是传感器和953、但我不知道在哪里检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处提供定制电路板的原理图以供查看?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    随附了我们设计的 DS90UB953-DS90UB954原理图。

    我们参考 DS90UB953-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM 来设计953-954模块。  

    P1是953的同轴传输接口、P2和 P3是954的同轴接收接口。

    953和954模块均可独立使用。我们设计的954模块已成功调试。

    现在、我们使用 DS90UB954-Q1EVM 评估模块来调试我们设计的953模块。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../6064.953_2D00_954.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中看到可能导致此问题的严重错误。 在953上、LPF1引脚需要使用0.022uF 电容连接到 VDDPLL (引脚11)、而不是 VDDD (引脚25)。 此外、LPF2电容器应该为0.1uF 至 GND、而不是0.022uF。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey

    根据您的建议、我们通过在 PCB 上切割线修改了 LPF1的电路和 LPF2接地的电容。 此器件的电路设计是数据表的参考。 LPF2的电容是一个设计错误并且已经被修改、但是情况并未改变。

    数据识别错误还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我更深入地了解一下这一点、并在本周结束前向您提供进一步的建议  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您在这么多天内的帮助。

    根据您的建议、我们修改了 LPF1和 LPF2的电路、并成功解决了先前的问题。  

    我们更改了 PCB 测试板并再次对其进行了修改。

    修改后的953模块可以接收传感器的数据、并且954的输出信号已完成。  

    总之、LPF1和 LPF2的电路问题解决后、一切都很清楚。  

    再次感谢您、祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好消息! 我一直在努力弄清楚下一步要去的地方、但很高兴我们能够解决这个问题  

    此致、

    Casey