This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:建议的金属掩膜孔径尺寸

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128901/sn65dp159-recommended-metal-mask-aperture-size

器件型号:SN65DP159

您好!

我对每个数据表中列出的推荐金属面罩开口尺寸有疑问。

・SN65DP159RSB
・TPS22965DSG

SN65DP159RSB 在焊盘上有一个穿孔、因此我认为它被交叉分频以防止焊料流动。

关于 TPS22965DSG、它似乎只是被分成两个中间的部分。 (在通孔上放置奶油焊料的状态)

您对每个分部的形状是否有任何意向?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro

    对于这两种设计、我都将遵循其各自尺寸数据表中的模板设计。

    DP159模板设计

    TPS22965DSG 模板设计

    另请注意将器件组装到 PCB 板时建议的焊接覆盖范围。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您的回答。 您对分割的形状是否有任何意向?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro

    我不确定我是否完全理解您的问题。  该封装设计用于焊接到电路板上的散热焊盘上。 如需更多信息、请参阅德州仪器(TI)文献编号 SLUA271 、www.ti.com/lit/slua271

    谢谢

    David