This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:需要在 EVM 可以支持的 LVDS 屏幕上提供支持?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85EVM, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129699/sn65dsi85evm-support-need-on-what-kind-of-lvds-screen-that-the-evm-can-support

器件型号:SN65DSI85EVM
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

大家好、

   EVM 可以支持哪种 LVDS 屏幕上的支持需求?

   我的客户希望在他们的新项目中使用我们的 SN65DSI85。 在他们选择我们的器件之前、他们需要评估我们器件的性能。 我发送的 EVM 没有 LVDS 屏幕、因此 我在 SN65DSI85EVM 用户指南中看到的屏幕产品编号是什么?我将向客户发送此产品屏幕编号。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LCD 器件型号为 LP181WSA (TL)(N1)。 EVM 与 LVDS 面板之间连接的 FPC 电缆的器件型号为 Mitas Electronics 器件型号 me2008c20004001p。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       感谢您的支持。

    您的