This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300EVM:如何设置 TPD6S300EVM

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129524/tpd6s300evm-how-to-set-up-tpd6s300evm

器件型号:TPD6S300EVM
主题中讨论的其他器件:TPD6S300

我们将评估 TPD6S300。 但我们无法评估。

您能告诉我们如何根据以下评估设置我们吗?

评估:

我们希望通过在此连接状态下对 PC 执行静电放电并查看 Type-C 连接中是否发生故障来评估评估板的静电抑制效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seiya、

    感谢您与 E2E 联系!

    您是否已查看 TPDS300EVM 用户指南?

    我将把它链接到这里: https://www.ti.com/lit/ug/slvuax4/slvuax4.pdf?ts=1661545294659&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPD6S300EVM 

    如果这不能解决您的问题、请告诉我!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    我们已经检查了用户指南、并设置为随附。

    但 PC 无法识别 EVM。 请告诉我们  

    (直流稳定电源照片显示了3.2V、但已调整为3.3V、Type-C PD 65W 适配器、EVM、PC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seiya-San、

    感谢您的更新!

    您能否检查是否已从电路板上移除两个电阻器 R2和 R3?

    电阻器将 CC1和 CC2引脚短接至 RPD_G1和 RPD_G2引脚。 移除这两个电阻器有望解决笔记本电脑未检测到充电器的问题。

    我希望这对您有所帮助! 如果您 需要进一步的帮助、请告诉我。  

    谢谢、

    Kevin