This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:TUSB214

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130030/tusb214-tusb214

器件型号:TUSB214

我们的器    件使用 TUSB214系统、但当 TUSB214启用或禁用或调优 R3308电阻时、信号眼图是相同的。

附上我的原理图和眼 图、您能给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB214看起来没有开启。 请确保您遵循数据表第8.2.2.1节中描述的测试程序。

    如果您可以扫描来自 ENA_HS 和 CD 引脚的波形、这应该能够帮助确定器件是否打开。可在其他 TUSB21X 页面上找到的应用手册"TUSB21xx 高速信号质量测试模式"应向您展示这些引脚应提供的信号。

    至于原理图、请务必注意根据所需的直流升压与哪些电阻器交互、我认为您需要升压3、但我无法判断 Rdc1中的电阻器是否已连接。

    请告诉我这些波形的外观以及您是否有任何其他问题或疑虑。

    谢谢、

    Ryan