This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:将 TCA9548A 和 MSP430与 I2C (400kHz)相连

Guru**** 2949940 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129893/tca9548a-connect-tca9548a-and-msp430-with-i2c-400khz

器件型号:TCA9548A

您好!

我的客户希望使用 I2C (400kHz)连接 TCA9548A 和 MSP430。

TCA9548A 要求"I2C 时钟低电平时间"超过1.3 μ s。

在400kHz 下使用 I2C 时、MSP430具有1.25usec 的 I2C 时钟低电平时间。
因此、无法按原样执行通信。

当我在下面查看 E2E 时、有人评论说"TCA9548A 可能四舍五入到1.3us。"

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129668/msp430f5419a-how-to-connect-to-tca9548a-with-i2c-400khz/4190891#4190891

TCA9548A 的"I2C 时钟低电平时间"是否四舍五入到1.3us?
他们能否在1.25us 下使用 TCA9548A" I2C 时钟低电平时间"?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.3 μ µs 值是从 μ I²C 规范复制的。

    TCA9548A 没有内部时钟;其状态机完全由 SCL 驱动。 100ns 的设置时间和600ns 的时钟高电平时间表明、更快的时钟不会出现问题。 (但数据表规格之外没有任何保证、您可能还会有其他 μ I²C 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们是对的。 我们的器件没有内部振荡器、不直接查看周期、它是一个状态机驱动的器件。 一般而言、对于我们的 I2C 器件、您可以按预期运行速度、通信速度可能会变慢、但超出我们规格的最大速度(更快)可能无法正常工作。  

    -Bobby