This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:请建议使用 VGA 驱动程序

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129936/tpd7s019-pls-suggest-a-vga-driver

器件型号:TPD7S019

尊敬的专家

您能否推荐 VGA 驱动程序,以支持1920×1080分辨率,并支持横向和纵向显示旋转,帮助您了解是否有推荐品牌 ha? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要在这里有经验。 请将关键字更改为 VGA IC、然后重新提交 TT。