This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534A 在加电时将 SDA 保持在低电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, PCA9554A, TCA9534A, TCA9554A, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129088/pca9534a-pca9534a-holding-sda-low-at-power-up

器件型号:PCA9534A
主题中讨论的其他器件: PCA9554ATCA9534ATCA9554ATCA9534

您好!

我正在使用3个 PCA9534A IO 扩展器、有时器件会在加电时将 SDA 线路保持在低电平。 总线上的所有内容是一个微控制器和3个 PCA9534A。 微控制器采用模块化方式、因此我移除了它、并且在上电期间仍会看到 SDA 线路被拉低。 VCC 3.3V 电压轨看起来很干净 (无干扰)、并在大约20ms 内上升。 SDA 随着 VCC 开始上升、一旦 VCC 达到大约1V、SDA 线就会被拉低。 这可能会在我加电时的30%时间发生。 当 VCC 达到 VPOR 时、输出应该进入其默认状态、但 SDA 呢? 这是 PCA9534A 的已知问题吗?

我使用的是不存在此问题的 NXP 版本的 PCA9554A、但由于供应链问题而切换到了此部件。 我的所有 IO 都具有外部下拉电阻器、因此不需要内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     粉色信号为 SDA、蓝色信号为 VCC。 它是1V/div、因此 SDA 实际上只能达到大约0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您是否可以将 Vcc 从 GND 斜升? 在上电过程中、蓝色信号在200mV 左右挂起。 我们的 PCA 系列在接地端以上完成时出现通电问题。 另一种选择是使用我们的 TCA 系列、该系列具有更强大的上电电路。 TCA9534A/TCA9554A 应采用引脚对引脚方式并可替代功能。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是的- 3V3电源轨上有很多电容、断电时需要很长时间才能下降。 如果我允许电源轨在再次上电之前下降到200mV 以下、则器件可以正常启动。 我在3V3至 GND 之间添加了一个泄放电阻器、以使电源轨更快(~300ms)下降、这有助于实现。 我宁愿不使用该电阻器、但看起来 TCA9534不采用 QFN 封装。 不过、下次我修订电路板时、我会记住这一点。  

    我也很好奇。 那么下表中的 Vporf 值是否无效? 如果不是、0.2V 电压阈值与0.767V Vporf 阈值之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    该器件是我们关闭晶圆厂的地方、而是使用采用新工艺技术制造的较新芯片替换了该器件。 发生这种情况时、我们更新了数据表、并在此期间发出了 PCN。 与 TCA 器件类似、较新的芯片具有最稳健的 POR 电路、其中它们具有上升和下降 POR。  

    如果您愿意、您可以在 duynguyen@ti.com 离线向我发送一条消息 、我可以向您发送较旧的数据表、其中包含与您拥有的裸片内联的规格。

    -Bobby