This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:电源模式和唤醒

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129698/dp83td510e-evm-power-modes-and-wake-up

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

尊敬的支持团队:

我目前正在测试 DP83TD510E-EVM 板、我想测试它(更具体地说是 DP83TD510E 芯片)的不同功率模式。

我在数据表中只能找到 BOSCH 寄存器的位8域 CORE_Pwr_MODE。

它是将芯片设置为睡眠模式的唯一方法吗?

写入0x100 (复位)是否是唯一唤醒模式? 是否可以通过 SPE 端(例如使用魔术包)唤醒?

谢谢、

 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    BOSCH 的 CORE_POWER_DOWN 是一个状态读取寄存器。 断电可通过0x0000[11]启用/禁用。 PWDN (引脚21)也具有相同的功能。
    这是唯一可用的断电模式。

    --
    此致、
    Gokul。