This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:正在寻找 SPI 接口的 I/O 扩展器解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS595, SN74HCS165, MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129170/tca6416a-looking-for-i-o-expander-solution-for-spi-interface

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS595SN74HCS165MSP430FR2000

尊敬的团队:

我正在寻找 SPI 接口的 I/O 扩展器。 我们现在是否有解决方案?

我找到了一些有关 SPI 应用的相关文章。 我是否可以从您那里了解到、如果我们在 SPI 接口中使用 I2C/IO 扩展器解决方案、限制是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产通用 SPI 扩展器。

    μ I²C 和 SPI 不兼容。

    如果您只有输入或输出、则可以使用移位寄存器(例如 SN74HCS165、SN74HCS595);它们的串行接口与 SPI 兼容。 或者、使用小型微控制器(例如 MSP430FR2000)并自行对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Ben、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Clemens、您好!

    我们是否可以从您那里了解到在 SPI 接口上使用 I/O 扩展器的限制是什么?

    由于数据方向/数据速度/驱动能力都满足 SPI 接口标准。 我不清楚为什么我们必须使用 MCU。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 扩展器具有两个接口。 您指的是哪一项?

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正与客户合作、以了解他们的应用。 如果我们从他们那里获得更多信息、我们将通过邮件与产品线进行讨论