This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:标记代码

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129384/dp83822if-marking-code

器件型号:DP83822IF

您好!

我有 一个 DP83822IFRHBR。

我 想了解该器件的制造日期及其制造位置。

我可以在器件上看到以下行:

822IF

TI 17I

ADGN G4

如果您能告诉我第二行和第三行的含义是什么、那将会很好。

非常感谢、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    由于一些问题、无法透露有关标签的更多详细信息。 有关制造的所有详细信息均可在交付器件的封装中找到。 请看一下。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    非常感谢您的回复。

    我已经向我们的 PCB 供应商询问了有关此 IC 的问题、我正在等待他们的回答。

    此致、

    维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    谢谢! 如果您需要我的帮助、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。