This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:SN65HVD12D

Guru**** 2787505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130260/sn65hvd12-sn65hvd12d

器件型号:SN65HVD12

 大家好、我们从经销商处购买了下面红色的器件型号 SN65HVD12D dc2217。 但我们对照上面图片中的主样品 dc1710进行检查。X 射线封装与上面图片不同、我不确定17年和22年期间是否有任何产品变更通知。 两个器件均在墨西哥制造、我们希望确保在投入生产之前收到的器件正确无误、

有人可以提供帮助吗?

Addy/Selecta Electronics Pte Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addy、

    TI 拥有一个反假冒网站、您应该可以在其中填写表格并让他人帮助验证器件是否为正版 TI 器件。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    请参阅上面的链接。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。 我不怀疑这些器件是假冒的。 我们只需要知道17+年后是否有 PCN、因为 TI 的原始标签带有原始包装和标签。 由于自17年以来半导体行业发生了许多变化、因此我们只需您的帮助即可更新 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addy、

    抱歉、我误解了您原来的问题。 我已将此主题分配给我们的主题专家、他们应该能够帮助查找为此器件发布的任何 PCN。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addy、

    我能够为该器件提取的最后一个 PCN 是在2008年-因此看起来自2017年以来没有任何 PCN。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson。