This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:是否可以在24VAC (50Hz/60Hz)电力线中使用 THVD8010?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126424/thvd8010-is-it-possible-to-use-thvd8010-in-24vac-50hz-60hz-power-line

器件型号:THVD8010

大家好、团队成员

我的客户正在考虑在24VAC 线路中以50Hz/60Hz 的频率使用 THVD8010。

我想知道是否可以在交流电源线路中使用 THVD8010?

如何设计和选择电容以阻止24VAC?  

在上电/断电期间、24VAC 是否会损坏收发器的潜在风险? (通过直流块电容)

对于交流电源、我们是否仍然需要"电源总线"和"节点"之间的电感器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    因此、您可以做到这一点、并且客户已经使用了这种类型的实现-需要做的事情还有很多、但并不是太复杂。

    1.您使用标准设计方法(电感器+电容器、如在直流应用中)、但在交流电源的输出端(在电感器之前) 需要有一个连接到交流接地端的电容器-此电容器用于过滤来自 THVD8010的高频 OOK 信号、而不会从电源灌入过多电流。

    例如、如果您使用的调制频率为125KHz、功率频率为60Hz、则接地的交流电容器需要具有足够高的阻抗、以便在运行期间不会从电源请求过多电流。 10uF 电容器在125KHz 时小于.15欧姆、在60Hz 时为~265欧姆(从电源汲取的电流约为91mA)- 1uF 电容器在125KHz 时为~1.15欧姆、在60Hz 时为2.652K 欧姆(从电源汲取的电流约为9.1mA)。 可以对其进行平衡、以最大程度地降低电源轨上的 OOK 噪声、同时还可以最大程度地降低电源上的电流消耗。 由于存在高去耦电容、因此实际假设直流电路中存在这种情况-因此添加该电容与器件所期望的几乎相同、它更只是平衡源极上的电流消耗。 这些电容器也应存在于电源负载上。

    2.对于损坏风险-损坏几率稍高、但可以使用简单的缓解解决方案(我们通常仍建议在直流应用中使用)

    2.1.) 首先是在 A 和 B 之间使用 TVS 二极管、以防止 A/B 线路上的任何 EOS、因为在有害瞬变期间、该二极管有助于分流电流以降低电压-我们建议在直流应用中也使用该二极管。

    2.2)串联电容器的设计。 需要在 mod 频率下将其设置为5欧姆。 对于125KHz -即255nF (如果255nF 不是最接近的可用值)、60Hz 时为~10K 欧姆-这将大大削弱低频功率信号。 我建议选择尽可能高的 mod 频率-对于8010、300K、它将提供106nF -在60Hz 时为25K 欧姆。 这应该在运行期间保持 THVD8010的安全、但是如果需要观察瞬态、TVS 二极管将有所帮助。

    2.3)代替 TVS 二极管-在这些情况下、也可以保证使用额定浪涌二极管。  

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker

    感谢您的回复。 再次询问客户的问题。

    THIVD8010的端接电阻器是否"必须具有"组件?

    由于端接电阻器需要安装在总线的起始和结束位置、因此需要保护装置制造两种类型的 PCB 板。

    第一个是正常的、没有端接电阻器的、第二个是需要端接电阻器的总线开头或末尾的器件。 如果未添加端接电阻器、会发生什么情况?  

    同时、客户还会遇到 EMC 故障问题。 是否有 EMC 优化建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    强烈建议使用端接电阻器; 它们有助于缓解导致 EMC 问题的反射(当端接电阻和导体特性阻抗匹配时-我们建议将120欧姆电阻用作2 120欧姆电阻、因为该电阻被具有容差的驱动器视为60欧姆、我们将达到 RS-485中的54欧姆差分电阻规格)。 客户使用这些系统时确实没有端接-但我强烈建议在大多数使用情况下使用(通常情况下、如果是较短和较慢的应用端接电阻器、则不需要)。

    2.对于 EMC 问题、客户成功使用了以下几种解决方案:

    2A)使用端接电阻器和特性阻抗确保正确的阻抗匹配

    2B) 确保正确的差分耦合-这意味着 A 和 B 线间距之间的变化非常小(理想情况下无)、并且 A 和 B 导体路径的长度相同。

    2C)使用分裂终端而不是正常终端-请参阅下图、请记住 CAN 收发器- 但与分裂终端具有相同的架构:

    Why are termination networks in CAN transceivers so important? - Industrial  - Technical articles - TI E2E support forums

    其中 R_Term 为120欧姆;R_TERM/2 = 60欧姆;并根据调制频率选择 Ccsplit 值(Ccsplit 在 OOK 调制频率下应为高阻抗、但在调制频率大于~3x 的频带下为低阻抗)

    2D)使用共模扼流圈也是降低总线上共模噪声的常用方法。  

    2E)如果使用电缆在节点之间传输数据、建议使用120欧姆双绞线。

    2F) PCB 上的任何布线都应尽可能平直、以最大限度地减小布线上的任何角度/点辐射。 这也应该具有120欧姆的特性阻抗(这可以通过布线厚度、布线宽度 和介电特性-最好将其作为顶层/底层布线、顶部布线下方至少有一个接地覆铜、但最好将整个接地层置于120欧姆布线下方/上方、以 最大限度地减少特性阻抗变化)

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson