This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218EVM:LMH1218EVM SigCon 问题- VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218EVM, USB2ANY, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129884/lmh1218evm-lmh1218evm-sigcon-issue---the-vi-is-not-executable-the-full-development-version-of-labview-is-required-to-fix-the-errors

器件型号:LMH1218EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYSIGCONARCHITECT

我们刚刚收到了 LMH1218EVM 以及 USB2ANY 模块、并在 Win10机器上安装了 SigCon 软件。 当我们运行 SigCon 时、我们收到一个弹出窗口、显示错误消息:

" VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误。 "

我们机器的操作系统信息:

版本 Windows 10 Pro
版本21H2
安装于2022年3月4日
操作系统版本19044.1889
体验 Windows 功能体验包120.2212.4180.0

我们如何解决该问题?

谢谢。